结果:找到"立创EDA 活动心得 物联网设备设计",相关内容1000条
- 如何通过修改圆弧的属性数值来改变圆弧的起始角度及结束角度
- 我在设计PCB板时,需要在一个圆周上画若干个圆弧,我想通过修改圆弧的属性数据来改变圆弧的起始角度和结束角度,但多次尝试都不成功,只能通过鼠标拖动修改,而无法通过修改属性中的数值来精确修改。在下图是无论如何修改长度、起始角度和结束角度,结果仍是保持原样。
- 所属专栏: 技术交流 标签: EDA设计 发帖人:老牛bull 发帖时间:2023-05-08 09:43:00
- 物联网传感器采集485通讯PCB设计
- 使用ADKICADLCEDA等工具设计4GNBRS485RS232等通讯接口各类传感器整合采集
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网类PCB设计 发帖人:来了来了 发帖时间:2022-09-16 11:54:00
- 原理图元器件选中bug?器件bug?
- 专业版鼠标选中器件有很大bug,老是把框外离得很远的器件一起选中,框里反而还有漏的。我放大屏幕想把局部电路选中整体移动到其他位置,然后矩形框内的选不齐,屏幕外的竟然选上了???前几次没注意,等调整好位置,其他地方的原理图全乱了,这是我的问题嘛?还有,昨天晚上画一个很简单的器件,原理图第一次画错了,后面竟然就无法修改了?改完刷新底下放置预览都是对的,一点放置就还是原来那个错的,甚至删除重建也不行,我真的震惊了,难道就是因为我没改名字嘛?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 专业版 原理图设计 pcb设计 发帖人:samaritan 发帖时间:2021-11-30 08:36:00
- 关于立创EDA的一些建议
- 1、建议添加移动快捷键,在通过交叉选择后,可以通过按移动快捷键,将选中的元器件将原件自动的吸附到光标的中心(类似PADS的CTRL+E),这样在大量元器件的时候比较方便,不用多次缩放2、在多个目标重叠在一起的时候,希望可以添加类似PADS的TAB键,可以切换选择。3、希望可以添加,增加过孔继续布线的功能,类似PADSF4。PS:最后一个疑惑为什么从原理图导入PCB自动生成的板框默认不在原点。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA 设计 发帖人:yaoting 发帖时间:2020-10-08 16:38:00
- 【暑期训练营进阶班】导轨式多路开关-部分总结
- 先说一下,在进行这个训练之前,我没有做过物联网相关的项目,买过8266也只是用别人的程序做的粉丝显示器。这次机会让我有了一些收获,看到了更多的设计思路,人与人的设计是不同的,就算照搬也会有自己的想法在里面。训练为了安全推荐都DC5V供电,我在前段时间接触了一点点电源设计有关的,在以前翻车的基础上优化了一下,正常使用是没有问题的,至于更详细的参数,示波器在老家地下室,探头也只是普通的暂时就测不到了。所以我直接过载测试电源。选型也有讲究,做项目,稳定性,性价比,供货量,成本等等都得考虑,这次决定使用AT指令,从3080直接降到不可二次开发的3060,成本省了挺多。尽量选择自己熟悉的芯片,也尽力熟...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 物联网 单片机 发帖人:66ccff 发帖时间:2020-08-26 20:16:00
- 【暑期训练营进阶班】心得体会
- 这个暑期参加立创暑期训练营,自己学到了不少的知识,也获得了不少经验,看到了很多厉害的作品。非常感谢这次活动,提供了学习的平台,自己确实学到了不少知识。比如:电路设计上的细节问题,以前很少在意这些问题,这次活动,制版和调试过程中由于自己电路设计上的问题,耽误了不少时间。这是这次进阶班我的作品,基于EMW3080和STM32的物联网智能插座。通过连接阿里飞燕平台,实现远程控制,可以放在家里控制灯、饮水机等中小功率家用电器,可以用手机和天猫精灵控制。带一块0.96寸的OLED屏,主要用于显示系统必要的信息,比如:设备配网二维码、插座状态。预留DHT11/DS18B20接口,插上传感器即可做温度/湿...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA 活动心得 物联网设备设计 发帖人:VCJ小猿 发帖时间:2020-08-26 16:06:00
- 立创EDA开源推荐007期丨WiFi智能插座学习板
- 【立创EDA开源推荐】007期|WiFi智能插座学习板工程名称:WiFi智能插座学习板工程作者:美岩电子制作(点击查看作者更多工程)工程链接:https://oshwhub.com/LoveYanElecDIY/diy-she-ji-zhi-neng-cha-zuo(点击链接可直接在线打开原理图、PCB)工程简介:本设计基于STM32控制器,使用HLW8032计量芯片采集电能,以阿里云为媒介,通过ESP-01MWiFi模块传输数据而组成的智能插座系统。设计思路:以STM32为控制器,HLW8032计量芯片采集电能,阿里云为媒介,ESP-01MWiFi模块传输数据组成的智能插座系统。系统包括底...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: PCB设计 物联网 WiFi 电量计量 立创EDA 开源硬件 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-07-30 15:58:00
- 【视频教程】75分钟掌握立创EDA电路设计与制作全流程
- 以基于STM8的温度采集模块为案例,手把手讲述立创EDA电路设计与制作的全流程:包括原理图库搜索、原理图设计、网络表检查、封装数据核对、PCB导入、边框与定位孔、布局有走线、覆铜、3D预览、PCB工艺参数等内容,让你在一堂课里了解立创EDA进行电路设计的全过程。B站视频观看链接:https://www.bilibili.com/video/BV1KA411b7o8/
- 所属专栏: 使用教程 标签: 电路设计 PCB 立创EDA 发帖人:小蜜蜂老师 发帖时间:2020-04-14 21:28:00
- 【购书活动】免费得签名书籍专贴!
- 《立创EDA使用教程》现售--立即发货互动规则:转发本次活动推文至朋友圈截图进入社区盖贴,抽5人免费送立创EDA创始人贺定球先生亲笔签名此书籍一本。注:签名书籍只送不卖!本楼盖贴用户抽5人!9月底抽~扫码进入活动推文页面其他互动:1)已购买书籍的用户,将购买到的书籍拍照发朋友圈,截图在下方链接论坛处回帖可获得20元无门槛优惠券一张!优惠券限量200张,送完即止。点击前往赠送优惠券贴:http://club.szlcsc.com/article/details_40791_1.html2)教师可免费申请书籍一本,联系客服QQ:800821856。书本简介:本书以“立创EDA”为平台,系统地介绍...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA活动 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-07-22 19:38:00
- 【购书活动】领取20元无门槛优惠券专贴!
- 《立创EDA使用教程》现售--立即发货《立创EDA使用教程》书籍现售7折起,参与互动还可领取20元元器件无门槛优惠券,限量200张,更有机会获得立创EDA创始人贺定球先生亲笔签名书籍一本。互动规则:已购买书籍的用户,将购买到的书籍拍照发朋友圈,截图在论坛回帖可获得20元无门槛优惠券一张!优惠券限量200张,送完即止。注:赠送优惠券要求是已购买书籍用户发帖!购买链接:https://item.jd.com/52377338528.html京东http://product.dangdang.com/27900602.html当当网其他互动:1)转发本次活动推文至朋友圈截图进入社区盖贴,抽5人免费...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创EDA活动 发帖人:立创EDA 发帖时间:2019-07-22 17:53:00
返回